This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:Q2 MOSFET 烧接问题

Guru**** 2590550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701068/tps65982-q2-mosfet-burnout-issue

器件型号:TPS65982

你(们)好,先生  

绿色波形为 DC_IN

黄色波形为 PD_OUT

紫色波形是 Vgate  

蓝色波形是 Iout  

请参考下面的波形和原理图,当我们测试 PD_OUT SCP (短路电流保护)时,Q2 MOSFET 将烧毁  

图1. 当 PP_EXTOCTimeout 设置为5.12mS 时,Vgate 无法关闭,Q2烧毁  

图2. 当 PP_EXTOCTimeout 设置为640uS 时,Vgate 可以关闭,但需要1ms  

问题1:请问为什么5.12mS 不能关闭 MOS? Vgate 有一个短时间脉冲?

Q2:我是否知道 PP_EXTOCTimeout 的含义? OCP 取消时间? 还是重试计时器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    当外部 OCP 超时设置为5.12ms 时、FET 需要能够吸收接近100W 的功率(20V、5A)、VDS = 20V (VBUS =接地)。 市场上没有太多的 FET 具有如此强大的 SOA 曲线、可在如此长的时间内处理如此大的功率。 相反、我们建议将其设置为640uS 并进行检查、以确保您的 FET 能够在长达1.5ms 的时间内处理 VDS=20V 和 IDS=5A。 选择640uS 超时值时、实际值的范围为640uS 至1.3mS。 您说、关闭 FET 需要1ms。 这在规格范围内。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    抱歉!! 这是一个紧急情况  

    我们遇到 Q2 MOSFET 烧毁问题  

    我看到 F/W 用户指南可以将超时设置从640us 修改为160us

    但最新的配置工具版本3.18无法更改为160us (最小设置为640uS)  

    您能帮助支持此案例吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们不建议使用低于640uS 的设置、因为当电流中出现小毛刺脉冲时、可能会导致外部路径上的 OCP 跳闸错误。 相反、我们建议使用具有适合此应用的 SOA 曲线的外部 FET。 您可以参阅 CSD16323的数据表、了解推荐的外部 FET 示例。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    我看到我们的终端客户已经与您讨论过这个问题

    如果我向您提供 PJT 文件,您能否帮助将时间更改为160us 并向我们提供 bin 文件??

    附加的文件是 PJT 文件  

    e2e.ti.com/.../UCC7_5F00_V3_5F00_10_5F00_V1.12_5F00_06_5F00_20180611.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric

    期待您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我已与您的终端客户讨论过此问题。 我们建议使用更大的 FET、因为160US 超时值会使 OCP 跳闸过快、并导致不必要的断开/重新连接。

    谢谢、
    Eric