This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:DS125BR820应用程序问题。

Guru**** 2381680 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699531/ds125br820-ds125br820-application-issue

器件型号:DS125BR820

您好、先生、

请参阅下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我只是更新了详细的信号损耗信息(所有值@4GHz)和下图。

    附加文件是中继器的当前 EEPROM 设置。
    到目前为止、我们猜 TX 侧的中继器驱动强度太强、以至于重定时器(用红色圆圈标记)。

    我们正在尝试降低它的值。
    如果您有其他建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    我没有看到 EEPROM 配置文件附件。

    根据这里的图表、我建议使用设置。

    上游:(朝向 CPU)

    函数      寄存器值  

    EQ               02'h (数据表- 3级)

    VOD            100'b (数据表-级别4)  

    VOD_DB      000'b

    下游:(朝向 PEX)

    EQ               01'h (数据表- 2级)

    VOD            100'b (数据表-级别4)  

    VOD_DB      000'b

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    添加 EEPROM 配置文件

    e2e.ti.com/.../JBOF_5F00_20171225_2800_VOD_5F00_DB_5F00_000_5F00_Max_5F00_VOD_5F00_010_5F00_0.71_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    我调节了文件以降低均衡增益。

    e2e.ti.com/.../JBOF_5F00_EQ01_5F00_VOD02_5F00_VOD_5F00_DB00.txt

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢、

    我们将传递给客户试用。

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    此问题有所改善。

    我们的客户还有其他问题、
    如果迹线长度超过一个 DS125BR820功能、
    您对此应用有什么建议吗?

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    我们希望尽可能避免使用多个转接驱动器。  如果没有供应商链路训练算法的直接知识、则链路适应非最佳配置的风险会更大。  通常、在第3代 PCIe 应用中、我们可以将单个转接驱动器用于高达~30dB 的链路。  实际的最大损耗在很大程度上取决于布局和系统组件。

    此致、

    Lee