This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR204:DS25BR204的抖动问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR204, DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704237/ds25br204-jitter-question-for-ds25br204

器件型号:DS25BR204
主题中讨论的其他器件: DS25BR100

大家好、

客户希望验证其输入信号的抖动范围是否符合 DS25BR204。

HIS 输入信号的参数如下:

输入信号是 LVDS 信号。

抖动为 400ps~450ps。

输入速率为 1.58Gbps。

客户  输入信号的抖动范围是否可以满足 DS25BR204要求? 他在 DS25BR204数据表中找不到输入信号的抖动范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    DS25BR204会衰减或清除由于 PCB 迹线或电缆等传输介质导致的抖动。 您能否向我们提供您的客户如何测量400-500ps 抖动的方框图? 您提到过、输入信号具有400-500ps 抖动。 这是 PCB 布线或电缆等传输介质之后的抖动量吗? 请向我们发送方框图、我们将能够进一步评论。 此外、对于您的客户传输介质、请要求频率响应。 这将有助于我们了解损耗特性、并可以说 DS25BR204是否可以处理这一问题。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    好的。 感谢您的回复。 我将与客户确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    输入抖动来自什么? 这种分散在光学模块中吗?

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Signal-Block.rar

    您好 Lee:

               附件是信号块、它应向您显示 from.please 上的输入抖动、请帮助解决抖动问题、并为我们提供有关设计 μ。的一些建议

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的方框图。  变压器和 DS25BR100输入之间的抖动是否看起来更好?

    此致、

    Lee