This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221:关于器件型号

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704050/trs3221-about-part-number

器件型号:TRS3221

您好!

请告诉我 TRS3221CPWR 和 TRS3221IPWR 之间的差异。

"6.3建议运行条件"具有以下说明。
TA:自然通风工作温度如下。

TRS 3221 C 0至70°C
TRS 3221 I - 40°C 至85°C

另一方面、在"封装信息"中、
工作温度(°C)、两个型号相同。
TRS 3221 CPWR - 40°C 至85°C
TRS 3221 IPWR - 40°C 至85°C

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TRS3221CPWR 的正确温度范围为0 C 至70 C。封装信息表出错。 感谢您将此事提请我们注意。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢你的答复。
    您是否计划更新数据表?
    请告诉我何时更新数据表。

    此致、
    Mayumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mayumi San、

    是的、我们正在着手解决此问题、我希望在几周内提供更新后的数据表。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max-San

    非常感谢您的回答!

    Mayumi