请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRS3221 您好!
请告诉我 TRS3221CPWR 和 TRS3221IPWR 之间的差异。
"6.3建议运行条件"具有以下说明。 
TA:自然通风工作温度如下。 
TRS 3221 C 0至70°C 
TRS 3221 I - 40°C 至85°C 
另一方面、在"封装信息"中、 
工作温度(°C)、两个型号相同。 
TRS 3221 CPWR - 40°C 至85°C 
TRS 3221 IPWR - 40°C 至85°C 
谢谢你。