This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IEEE1588问题

Guru**** 2027820 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704163/ieee1588-questions

主题中讨论的其他器件:DP83640

你(们)好,先生

我的客户"Avalue"对 IEEE1588 精确时间协议的设计有一些疑问。

基于 COM Express V3.0 Type10新定义行 A49:GBE0_SDP。

他们 希望使用1引脚 SDP 来设计 IEEE1588精确时间协议。

 

  1. 如何设计此功能? (系统图)

  2. 如果我们要连接到局域网中使用的 LAN 集线器 IEEE1588精确时间协议、如何设计硬件引脚定义?

  3. 如何将我们的器件定义为主器件或从器件?

  4. 如何用于实际应用和测试解决方案?

卢家祥


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我们正在审核您的问题、并将在7月3日星期二之前回复您。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    这适用于千兆1588应用吗? 对于千兆位以太网、我们没有硬件时间戳为1588的 PHY。 DP83867可支持 SFD 功能、该功能可在数据包到达 PHY 时向 MAC 发出准确警报。 MAC 可以使用此功能执行时间戳。 换言之、时间戳和同步将由 MAC 执行。 我们没有千兆位应用的参考资料。
    对于10/100应用、我们有 DP83640、它可以支持硬件时间戳。 DP83640网页上还提供了参考资料。

    此致、
    Aniruddha