请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704163/ieee1588-questions
主题中讨论的其他器件:DP83640你(们)好,先生
我的客户"Avalue"对 IEEE1588 精确时间协议的设计有一些疑问。
基于 COM Express V3.0 Type10新定义行 A49:GBE0_SDP。
他们 希望使用1引脚 SDP 来设计 IEEE1588精确时间协议。
-
如何设计此功能? (系统图)
-
如果我们要连接到局域网中使用的 LAN 集线器 IEEE1588精确时间协议、如何设计硬件引脚定义?
-
如何将我们的器件定义为主器件或从器件?
-
如何用于实际应用和测试解决方案?
卢家祥