This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:ds250DF410评估板 PRBS 发生器

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, DS250DF410EVM, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697584/ds250df410-ds250df410-eval-board-prbs-generator

器件型号:DS250DF410
Thread 中讨论的其他部件:SIGCONARCHITECT

尊敬的 e2e

我阅读了一些有关如何使 DS250DF410输出 PRBS 数据的说明、并从中看到了答案

网址:https://e2e.ti.com/support/interface/high_speed_interface/f/138/t/512000?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=DS250DF410

答案是否意味着:

要获得 PRBS 数据输出、我应该是 RX 通道的输入时钟?

如果不是、您能否告诉我如何获取 PRBS 数据输出并告诉我是否要获取眼图、 我应该怎么做(我有 DS250DF410EVM)?

谢谢你。

赵凯琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailin、

    我也读了罗德里戈的评论。

    你是对的。 RX 通道的输入必须为25GbE PRBS 数据或25GbE 子速率下的时钟。 例如、您可以应用12.5G 时钟1010。 模式- 25GbE 数据的子速率-器件将锁定到此模式。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果我向 RX0通道输入12.890625GHz 正弦波、我能否从 TX2通道获得 PRBS31数据输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果我向 RX0通道输入12.890625GHz 正弦波、能否从 TX2通道获得 PRBS31数据输出(数据速率为25.78125Gbps)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailin、

    只要相邻通道共享相同的交叉点、就可以在其输出上获得 PRBS31。 例如,您可以在通道0&1上执行此操作。 或信道2&3。 但这不能在通道0&2上完成。

    此外、在设置 PRBS 发生器寄存器之前、请确保相邻通道 CDR 处于锁定状态。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    我使用 DS250DF410EVM 测试 DS250DF410、我向 RX0输入一个正弦波、我想从 TX1获取 PRBS31数据输出、连接是否正确?
    我在 CDR 中选择通道交叉开关、图形发生器和 PRBS 发生器、在 PRBS 发生器表中启用 PRBS 发生器、这是正确的吗?

    一般而言、我想获取 PRBS 输出、我尝试了很多、但无法获取 PRBS 输出!

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kailin、

    请在下面注意您所请求的生成 PRBS 模式的步骤:

    1)。 正弦波频率:请确保正弦波频率被所需 PRBS 模式频率的2、4或8分频。 例如、我使用6.25GHz 时钟来生成25G PRBS 模式。 此外、确保峰间电平大约为500mV 差分。
    2)。 如上所述、将时钟信号连接到 RXP0和 RXN0
    2)。 转至 CDR 选项卡、确保为通道0选择25Gbps、然后单击 Apply to All Channels (应用到所有通道)按钮-使用 SigconArchitect 软件
    3)。 转至"器件状态"选项卡、确保检测到信号并且针对 RX0或通道0锁定 CDR。
    4)。 转至交叉点开关并配置以下内容:
    配对选择=配对0
    交叉点模式=扇出
    广播通道=通道0
    选择这些选项后、单击"广播"按钮
    5)。 在"Crosspoint Switch"选项卡上、确认"Channel 1 Signal Detected"和"CDR Lock LED"均为绿色
    6)。 转到"PRBS Gen/Checker (PRBS 生成/校验器)"选项卡
    a)。 通道选择=通道1
    b)。 PRBS 模式类型=使用所需的 PRBS 模式、例如 PRBS10
    c)。 单击"PRBS 发生器配置启用"按钮。 您应该会看到电流消耗约为100mA。
    7)。 将 TXP1和 TXN1连接到 RXP3和 RXN3。 完成此连接后、您应该会看到电流消耗增加了大约200mA。 总体电流消耗应约为700至750mA。
    8)。 接下来、转至设备状态选项卡、您应该会看到通道0、通道1和通道3信号检测和锁定检测 LED 呈绿色

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我按照您的步骤、步骤1到步骤5执行了操作、一切都很好。 但是、当我执行步骤6-c 时、软件会让我感到很温暖。

    "器件最多支持2个 PRBS 块"、这意味着什么以及如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、我已经获取了 PRBS 数据。

    以及如何解决上升沿和下降沿下冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaiin、

    您可能已经选择了多个通道来生成 PRBS 模式、并且每个四通道最多可以有2个 PRBS 发生器。

    我刚刚再次尝试过、使用了与您所使用的软件完全相同的软件- DS250DF410 -并且无法复制您报告的内容。

    请查看说明并再次检查。 您似乎选择了2个以上的 PRBS 发生器。 但是、我不知道您可以怎么做。

    此外、实际上您可以使用通道0生成 PRBS、然后将其连接到通道1。 因此、您无需更改交叉点设置。 请您也这样做、并告诉我。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    有一个问题、我可以获得25Gbps 和25.78Gbps、PRBS31数据输出、但我无法获得24.33Gbps 数据输出、该器件是否支持24.33Gbps 数据输出?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailin、

    请注意 DS250DF410编程指南第6.7节(手动数据速率配置)。 您需要计算寄存器值、以使器件能够锁定到24.33Gbps 数据速率。

    此外、您需要提供24.33MHz 时钟的整数倍才能使 PRBS 发生器正常工作。 您能告诉我们您的24.33Gbps 应用吗?  

    请注意、我将关闭此主题、因为这是一个新问题。 如果需要、您可以打开一个新问题。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kailin、

    有关24.33Gbps 运行的另一个注意事项。

    您可以使用 SigconArchitect、转至 CDR 选项卡并启用手动模式。 输入数据速率- 24.33Gbps 后-此 GUI 会为寄存器0x60至0x67计算寄存器值。 然后转至低电平、并注意寄存器0x60到寄存器0x67。 这些是使器件能够锁定至24.33Gbps 数据速率所需的值。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    24.33Gbpbs 用于 公共无线电接口(CPRI)。您可以从http://www.cpri.info/definitions.html 读取定义

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailin、

    我想我已经回答了这个问题、但是我看到这个线程仍然打开。

    下面是描述此操作过程的常见问题解答链接:
    e2e.ti.com/.../702678

    此致、Nasser