Thread 中讨论的其他部件:、 SIGCONARCHITECT
尊敬的 e2e
我阅读了一些有关如何使 DS250DF410输出 PRBS 数据的说明、并从中看到了答案
答案是否意味着:
要获得 PRBS 数据输出、我应该是 RX 通道的输入时钟?
如果不是、您能否告诉我如何获取 PRBS 数据输出并告诉我是否要获取眼图、 我应该怎么做(我有 DS250DF410EVM)?
谢谢你。
赵凯琳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 e2e
我阅读了一些有关如何使 DS250DF410输出 PRBS 数据的说明、并从中看到了答案
答案是否意味着:
要获得 PRBS 数据输出、我应该是 RX 通道的输入时钟?
如果不是、您能否告诉我如何获取 PRBS 数据输出并告诉我是否要获取眼图、 我应该怎么做(我有 DS250DF410EVM)?
谢谢你。
赵凯琳
您好 Kaiin、
您可能已经选择了多个通道来生成 PRBS 模式、并且每个四通道最多可以有2个 PRBS 发生器。
我刚刚再次尝试过、使用了与您所使用的软件完全相同的软件- DS250DF410 -并且无法复制您报告的内容。
请查看说明并再次检查。 您似乎选择了2个以上的 PRBS 发生器。 但是、我不知道您可以怎么做。
此外、实际上您可以使用通道0生成 PRBS、然后将其连接到通道1。 因此、您无需更改交叉点设置。 请您也这样做、并告诉我。
此致、Nasser
您好 Kailin、
请注意 DS250DF410编程指南第6.7节(手动数据速率配置)。 您需要计算寄存器值、以使器件能够锁定到24.33Gbps 数据速率。
此外、您需要提供24.33MHz 时钟的整数倍才能使 PRBS 发生器正常工作。 您能告诉我们您的24.33Gbps 应用吗?
请注意、我将关闭此主题、因为这是一个新问题。 如果需要、您可以打开一个新问题。
此致、Nasser
你(们)好
24.33Gbpbs 用于 公共无线电接口(CPRI)。您可以从http://www.cpri.info/definitions.html 读取定义
谢谢你