当我使用可变 PDO 保存项目时、它无法正确保存最大电压、并且始终将其更改为0V。 其中我将其声明为15V。
在我保存并再次打开项目后、它如下所示:
我可以在闪存之前更改此电压、从而使适当的最大电压闪烁。 但是、当我回忆一下该项目时、它会将电压改回0V、当器件闪烁时、它将以0V 的最大电压闪烁。
另请注意、我使用的软件版本是3.18、但软件仍报告3.16。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我使用可变 PDO 保存项目时、它无法正确保存最大电压、并且始终将其更改为0V。 其中我将其声明为15V。
在我保存并再次打开项目后、它如下所示:
我可以在闪存之前更改此电压、从而使适当的最大电压闪烁。 但是、当我回忆一下该项目时、它会将电压改回0V、当器件闪烁时、它将以0V 的最大电压闪烁。
另请注意、我使用的软件版本是3.18、但软件仍报告3.16。
感谢你的帮助。
我使用的是 GUI 3.18、但正如我在上面提到的、它报告的是3.16。
为了更改为15V 的"固定灌电流" 、TI 建议使用"可变灌电流"、因为我们有多个 PDO。
不使用固定灌电流的原因是、例如、Apple 充电器的 PDO 为14.8V、在这种情况下、15V 的 PDO 将不起作用。 我可能还没有意识到其他价值。
因此、我认为使用12V 和15V 之间的可变灌电流是有道理的、因为器件在这些值范围内运行。
我能够刷写到器件中、但无法使用此最大值保存项目文件。
Pascal、您好!
我已经在 GUI 3.18上进行了测试、所有配置看起来都是正确的。
下面是我所做的:
1.从 GUI 3.18加载默认 UFP 模板。
2.将发送灌电流能力中的最大电压更改为15V。
3.单击项目,然后选择保存项目,选择文件目标并更改名称。
4. 打开 GUI 3.18,点击 “项目”,然后选择 “加载项目”,项目将显示在图片中,版本为3.18,接收器 PDO 2的最大电压为15V。
您能否按照这些步骤操作、看看 它是否运行良好?
我希望这对您有所帮助、如果解决了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"
Hao