This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:EVM 测试问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703413/tusb544-evm-test-issue

器件型号:TUSB544

你(们)好,先生  

当我测试 TUSB544时,DisplayPort 无法正常工作  

EVM 为默认设置  

2.有3.3V 输出  

3.当我关闭 EN 时,故障条件是相同的  

请帮助您仔细检查此问题  

www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    您使用的显示器是 DisplayPort 显示器还是 VGA 显示器? 在视频中、您使用什么软件狗从 Type C 转 VGA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    1. VGA 显示器
    2. HP USB-C 转 VGA 显示适配器

    我们还测试 DisplayPort 显示器,并使用 TypeC 至 TypeC 电缆,结果是相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    请连接跳线 J3、HPDIN。 我能够使其与 DisplayPort 显示器配合使用。 我建议仅使用 DisplayPort 显示器进行测试。