请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703413/tusb544-evm-test-issue
器件型号:TUSB544你(们)好,先生
当我测试 TUSB544时,DisplayPort 无法正常工作
EVM 为默认设置
2.有3.3V 输出
3.当我关闭 EN 时,故障条件是相同的
请帮助您仔细检查此问题