This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:关于寄存器和自举引脚上的 LED1配置(MODE)。

Guru**** 2386730 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697431/dp83822hf-about-led1-configuration-on-register-and-strap-pin-mode

器件型号:DP83822HF

您好!

寄存器和自举引脚上的 LED1配置(MODE)。

关于 DP83822HF 上的 LED1配置、我的客户提出了一个问题。
(问题)

・根据表14。 LED_1配置(第49页)、描述如下。

(设置 模式3&2):LED_1配置 LED_SPEED = 1 ON,速度为100Mbps

・根据表14。 LED_1配置(第76页)、描述如下。

(寄存器):LED_1控制位[11:8]=0101速度、100Base-TX 为高电平

在上述每种配置(寄存器或自举模式)的情况下,LED1在每种情况下是否表现相同?
(对于100Mbps 速度、LED1打开)

此致、
TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao San、


    是的、当 LED 配置为上述任何一种时、当 PHY 检测到活动时、LED 将亮起。 例外情况可以是"1000"、其中、当链路正常时 LED 亮起、并在 TX/RX 活动时闪烁。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    我通知了我的客户,他们可以了解 LED1配置。
    非常感谢!

    此致、
    TAO 2199