Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM26LV32E 您好!
我对 AM26LV32E 有疑问。
VIC =-7 ~+7V
VID =-7 ~+7V
我的理解如下。 
我有一个奎斯顿。
当输入信号为 Vic =+7V、VID = 7V 时、它是否正常?
由于建议的工作 VID =±7V、绝对最大范围 VID =±14V?
此致、
Kaede Kudo