This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:输入电压范围

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703333/am26lv32e-input-voltage-range

器件型号:AM26LV32E

您好!

我对 AM26LV32E 有疑问。

VIC =-7 ~+7V
VID =-7 ~+7V
我的理解如下。

我有一个奎斯顿。

当输入信号为 Vic =+7V、VID = 7V 时、它是否正常?
由于建议的工作 VID =±7V、绝对最大范围 VID =±14V?  

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kudo-San、

    是的、可以将 VIC = 7V 且 VID = 7V。在这种情况下、A 或 B 引脚上的最大电压将是 VIC + VID/2 = 10.5V。该器件可耐受高达14V 的电压 (根据绝对最大额定值表)。 我希望这一点很清楚;如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San、

    感谢您的回答。
    我理解您的意见。
    感谢您的合作!

    此致、
    Kaede Kudo