This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:最大 建议结温

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702925/dp83848i-max-recomended-junction-temperature

器件型号:DP83848I

您好!

我们将在极端温度条件下使用 DP3848I。 PCB 的外壳非常小、在这种情况下、环境温度测量不具有代表性。 因此、我们决定测量外壳温度并计算结温。 TJ = TC + RjC*P (RjC=30、9°C/W、P=0、267W)。

该芯片用于要求使用寿命为10年的工业应用。 建议的最高结温是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    数据表中未列出结温特性、因此很难提供数值。 只要环境温度保持在 PHY 的工作范围内、就可以了。 是否有方法可以检查外壳中的环境温度?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们的案例中、很难测量具有代表性的环境温度。 在放置 PCB 的外壳中、我们有大量的热源和非常大的温度梯度。 因此很难测量“实际”环境温度。 这就是我们决定测量 IC 外壳温度并计算结温的原因。

    板上还有一个 STM32F407。 最高结温为125°C 工作结温仅为105°C

    您认为,我们可以采用与 DP83848I 相同的方式进行工作吗? 这意味着工作结温为105°C? Tcmax= 105°C (0、267W*30、9W/K)=96、7°C

     此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    使用结至环境系数、我们可以估算出85C 时的结温和最大功率约为105C。 您可以使用此值来计算外壳顶部温度。 上面的公式似乎正确。 但是、由于这不是数据表参数、因此我们只能提供估算值、无法保证这一点。

    此致、
    Aniruddha