请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 我们在其中一个设计中使用 DP83822 (单端口10/100Mbps 以太网 PHY 收发器)连接到 PowerPC 处理器 MPC8360。 电气接口(RJ-45)经过测试、工作正常。 我们已对硬件进行必要的修改以连接到光纤接口。 但我们在配置光纤接口(100 Base-FX、全双工)时遇到问题。 我们将其通过 SFP 连接到1Gbps 以太网测试仪。 ping 不起作用。 随附的原理图页面(修改后分别提供电气接口和光纤接口)。
e2e.ti.com/.../ADTL_5F00_SCH_5F00_Query_5F00_DP83822_5F00_FX.pdfe2e.ti.com/.../ADTL_5F00_SCH_5F00_Query_5F00_DP83822_5F00_TX.pdf