This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:支持100Mbps 光纤的 DP83822配置

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699445/dp83822i-dp83822-configuration-for-100mbps-fiber-support

器件型号:DP83822I

我们在其中一个设计中使用 DP83822 (单端口10/100Mbps 以太网 PHY 收发器)连接到 PowerPC 处理器 MPC8360。 电气接口(RJ-45)经过测试、工作正常。 我们已对硬件进行必要的修改以连接到光纤接口。 但我们在配置光纤接口(100 Base-FX、全双工)时遇到问题。 我们将其通过 SFP 连接到1Gbps 以太网测试仪。 ping 不起作用。 随附的原理图页面(修改后分别提供电气接口和光纤接口)。

e2e.ti.com/.../ADTL_5F00_SCH_5F00_Query_5F00_DP83822_5F00_FX.pdfe2e.ti.com/.../ADTL_5F00_SCH_5F00_Query_5F00_DP83822_5F00_TX.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否将您正在使用的 SFP 的器件型号发送给我?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用来自 Finisar Make P/N 的 SFP: FTLF1321P1BTL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的收发器的额定值为1000BASE-LX。 822需要100BASE-FX SFP。 下面是 Finisar 100BASE-FX SFP 的一个示例:FTLF1217P2xTL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尚未按照您的建议购买100BASE-FX SFP。
    我们尝试使用目前的 SFP,即 SFP-FE-LX-SM1310 (Cisco 制造)和 SFP-OC3-IR1 (Cisco 制造)进行测试。 我们观察到链路速度不是100Mbps、仍然仅显示10Mbps。 除了硬件修改之外、我们还需要修改软件(驱动程序)中的任何内容吗?
    另一个观察结果:当我们连接 Finisar SFP FTLF1321P1BTL 时、在以太网测试仪中、我们可以看到"所有总结都正常"、但 ping 不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要启用100BASE-FX 操作、只需设置100BASE-FX 操作的自举即可。
    您可以通过读取寄存器0xA 的位[14]来验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已为100BASE-FX 运行和连接的100BASE-FX SFP 收发器设置了自举。 我们能够将寄存器 CR2 (0xA)的位[14]读取为"1"。 我们可以使用 JDSU 以太网测试仪看到"All summary OK"、并且在组装 LVPECL 终端分立器件后 ping 成功、不会丢失任何数据包。 尽管我们观察到它并不一致。 当我们尝试打开并稍后进行测试时、DP83822以太网接口仅显示10Mbps、而 DP83822 TX CLK 显示71MHz 频率(不同于100Mbps 配置)!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的 SFP 是否需要 LVPECL 终端?
    DP83822IF 是 CML 设计、不是 LVPECL。 请确认您在 DP83822IF 侧使用50欧姆端接至 AVD。
    您是否在 SFP 和 PHY 之间使用0.1uF 直流阻断电容器?
    当您引导至频率不正确的模式时、是否可以检查寄存器0x17以确保使用正确的 MAC 和时钟配置?