Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS100DF410 您好!
有关 DS100DF410SQE 与1GbE 模式配合使用的大量讨论。
根据数据表、我们只需要为1GbE 应用设置这两个寄存器、
对于1GbE 应用、需要通过将寄存器0x09的覆盖位5设置为1来绕过 CDR
寄存器0x1E 的数据多路复用器位[7:5]至3'b000。
除了这两个寄存器之外,任何其它寄存器都需要设置 为1GbE?