This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410支持1GbE

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700044/ds100df410-support-for-1gbe

器件型号:DS100DF410

您好!

  有关 DS100DF410SQE 与1GbE 模式配合使用的大量讨论。

根据数据表、我们只需要为1GbE 应用设置这两个寄存器、

对于1GbE 应用、需要通过将寄存器0x09的覆盖位5设置为1来绕过 CDR
寄存器0x1E 的数据多路复用器位[7:5]至3'b000。

除了这两个寄存器之外,任何其它寄存器都需要设置 为1GbE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    上述设置:
    寄存器0x09[5]= 1'B1
    寄存器0x1E[7:5]= 3'b000

    这会导致 DS100DF410 CDR 处于旁路模式。 在之前的一篇文章中、我曾建议也重置 DS100DF410 CDR 状态机。 通常、当我们在器件上更改数据速率时-不丢失信号-最好重置 CDR 状态机。 以下是如何重置 CDR 状态机:
    写入通道寄存器0x0A[3:2]= 2'B11
    写入通道寄存器0x0A[3:2]= 2'B00

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复。
    设置寄存器0x09[5]= 1'B1
    寄存器0x1E[7:5]= 3'b000、当器件按照数据表7.3.12参考模式0模式运行时适用(无需参考时钟)。
    此外、我还根据数据表7.3.13 Ref_mode 3模式(需要参考时钟)在硬件上提供了可使用的选项
    在这种情况下,不需要上述寄存器设置?。。只有在我们根据您的建议重置 CDR 时,才足够了?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 Ref_Mode = 0或 Ref_Mode = 3时、覆盖输出多路复用器并选择"原始"数据输出。

    正如纳赛尔建议的-我们始终建议重置-重置在数据速率变化之间释放 CDR。

    此致、

    Lee