This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:VREF1和 VREF2可以使用相同的3.3V 电源吗?

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700588/pca9306-can-use-same-3-3-v-power-source-for-both-vref1-and-vref2

器件型号:PCA9306

您好、先生、

我想使用 PCA9306仅隔离 I2C 信号,因为我不需要进行电压转换,所以 VREF1和 VREF2都连接到3.3V 电源轨,两侧 I2C 信号的电压电平仍然是3.3V,我能这样设计吗?

规格中提到、为了支持转换、VREF1支持1.2V 至 VREF2 - 0.6V 的电压转换。VREF2必须介于 VREF1 + 0.6V 至5.5V 之间。如果应用不需要进行电压转换设计、 我是否仍需要考虑 VREF2必须 介于 VREF1 + 0.6V 至5.5V 之间?

谢谢。

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您似乎不熟悉 E2E。  我强烈建议您首先在我们的 E2E 论坛中搜索您要提问的问题。  很可能有人会在您之前提出问题。  

    例如、在 搜索栏的顶部键入"PCA9306 to sile"、您 将看到几个包含 类似信息的帖子。  我简单地选择了第一个帖子 、并对其进行了审阅、以查看它是否确实回答了您的问题。  在本 例中 确实如此。  

     这是第一个帖子的链接。  

    e2e.ti.com/.../495150 隔离

    将来、如果几分钟后由于某种原因您找不到答案、则可以完全发布问题。  我们始终乐意回答您的问题、但我们确实会尽量减少重复帖子的出现、并希望您使用 E2E 的搜索功能、以便您可以节省自己的时间。  

    如果 您有任何未回答的问题或需要对帖子进行澄清、请告诉我。

    -弗朗西斯·胡德