Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
您好、先生、
我想使用 PCA9306仅隔离 I2C 信号,因为我不需要进行电压转换,所以 VREF1和 VREF2都连接到3.3V 电源轨,两侧 I2C 信号的电压电平仍然是3.3V,我能这样设计吗?
规格中提到、为了支持转换、VREF1支持1.2V 至 VREF2 - 0.6V 的电压转换。VREF2必须介于 VREF1 + 0.6V 至5.5V 之间。如果应用不需要进行电压转换设计、 我是否仍需要考虑 VREF2必须 介于 VREF1 + 0.6V 至5.5V 之间?
谢谢。
Joseph