This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:4CC 命令使用

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700496/tps65982-4cc-command-useing

器件型号:TPS65982

大家好、

我将 TPS65982用作 PD 灌电流角色、当我重写 TX 灌电流功能寄存器(0x33)时、应该如何将消息更新到远端拉电流器件?

现在、我可以通过使用4CC "HRST"命令执行该操作、但当进行硬休息时、会有1秒的延迟;

还有其他更快的方法吗?

此外、当我使用4CC "CRST"命令时、我看不到 CC 电缆上的任何变化(使用电力输送协议分析器进行监控)、这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huazi、

    最简单的方法是在更新灌电流功能后发送 GSrc 命令以重新协商 PD 协议。 这将强制拉电流器件再次发送其拉电流功能、而灌电流器件将根据您调整的新灌电流功能请求正确的电压。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric