请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 大家好、
我将 TPS65982用作 PD 灌电流角色、当我重写 TX 灌电流功能寄存器(0x33)时、应该如何将消息更新到远端拉电流器件?
现在、我可以通过使用4CC "HRST"命令执行该操作、但当进行硬休息时、会有1秒的延迟;
还有其他更快的方法吗?
此外、当我使用4CC "CRST"命令时、我看不到 CC 电缆上的任何变化(使用电力输送协议分析器进行监控)、这是为什么?