This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75160B:关于热性能信息

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75160B, SN75161B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697572/sn75160b-about-thermal-information

器件型号:SN75160B
主题中讨论的其他器件: SN75161B

您好、支持团队、

您能否教我 SN75160BDW 和 SN75161BDW 的 θjc (结与外壳之间的热阻)?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana、
    我将为您获取数据。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana、

    以下是 SN75160BDW 和 SN75161BDW 的数据。

    Theta JA-High K (标准数据表值) 63.0  
    Theta JC、TOP (标准数据表值) 31.3  
    Theta JB (标准数据表值) 30.9   
    Ψ JT (标准数据表值) 8.6.

    Ψ JB (标准数据表值) 30.6  

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢您的指导。

    顺便说一下、SN75160B 和 SN75161B 数据表中的额定功耗表中描述的 DW 封装降额因子为9.0mW/°C  因此、我认为 Theta ja 是1/(9.0mW/°C)= 111.1°C/W
    您教授的 Theta ja (High K)是63.0°C/W 测量条件是否不同?

    Theta JC 是否也是在高 K 电路板上测量的值?

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana、
    是的、数据基于高 K 电路板。 我将找到差异的原因。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao San、

    感谢你的答复。
    请继续调查 Theta Ja 的差异吗?

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao San、

    我已查看您的技术文档"szza017a"。
    www.ti.com/.../szza017a.pdf

    是否根据使用低 K 电路板估算的降额因子计算出了 θ JA 的111.1°C/W?
    因此、我认为出现了 Theta Ja 的差异。
    我的理解是正确的。

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana、

    旧数据表中的降额因子使用不同的方法。 我根据最新的 JEDEC 标准提供的数据。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢您对我的讲解。
    是否有修改数据表热性能信息的计划?

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-San、

    感谢您的建议。 我将查看使用最新热数据更新数据表。

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao San、

    我希望数据表能够更新。

    谢谢、此致、
    M. Tachibana