请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS15EA101 主题中讨论的其他器件: DS15BA101、 DS30EA101、 DS30BA101
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我想对 DS15BA101和 DS15EA101的 TX/RX 性能进行仿真。
TX ---- 通道--- > RX
但是、Webench 中似乎存在用户无法选择这些 TX/RX 模型的错误。
由于在 TI.com 上搜索时可以找到 Webench 窗口、我相信这两种模型都可用。
我还有另一个问题。 我们能否模拟单端50欧姆同轴电缆传输信号质量?
此致、
Kawai