This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DS15EA101:我无法选择 DS15BA101或 DS15EA101 TX/RX 模型

Guru**** 2036740 points
Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101, DS15BA101, DS30EA101, DS30BA101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700166/webench-tools-ds15ea101-i-cannot-select-ds15ba101-or-ds15ea101-tx-rx-model

器件型号:DS15EA101
主题中讨论的其他器件: DS15BA101DS30EA101DS30BA101

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我想对 DS15BA101和 DS15EA101的 TX/RX 性能进行仿真。

TX ---- 通道--- > RX

但是、Webench 中似乎存在用户无法选择这些 TX/RX 模型的错误。

由于在 TI.com 上搜索时可以找到 Webench 窗口、我相信这两种模型都可用。

我还有另一个问题。 我们能否模拟单端50欧姆同轴电缆传输信号质量?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    DS15EA101和 DS15BA101的唯一可用模型是 IBIS 文件。 但是、IBIS 文件仅显示 I 与 V、不用于高速信号路径仿真。

    请考虑检查/评估实际的 DS15 EA/BA 器件、并针对器件间和温度变化增加额外的25%至30%的裕度。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    感谢您的支持。

    我了解到 DS15BA101和 DS15EA101没有用于高速信号路径仿真的模型。 我相信 DS30BA101和 DS30EA101的情况是一样的。

    此致、
    Kawai