请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9260 主题中讨论的其他器件: TUSB9261
工具/软件:Linux
我使用了 TUSB9260
我使用 HDD、SSD 测试了 TUSB9260
SSD 工作正常、
但是、HDD 无法正常工作。
5V 电源没有问题、
但硬盘无法旋转
需要一些帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.