This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782:输入阻抗 Ri

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, SN65HVD1782, SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699883/sn65hvd1782-imput-impedance-ri

器件型号:SN65HVD1782
主题中讨论的其他部件:SN75176B、SN65HVD75


你好


 我的客户在 SN75176B 数据表中看到了这一点

"输入阻抗 Ri=12k Ω(最小值)"。


但是 、客户没有找到输入阻抗规格。 SN65HVD75和 SN65HVD1782数据表中的特性。


请告诉我们 SN65HVD75和 SN65HVD1782的输入阻抗 ri。

 
客户说、Ri=12k Ω 是 DMX 规格、它是重要的选择规格。


最好的农家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-San、您好!

    这些器件不指定输入电阻、而是指定总线输入电流(这是更符合 TIA-EIA-485的规范)。 不过、您可以通过获取为此输入电流定义的测试电压并将其除以电流值、将其转换为等效输入电阻。 您提到的两个器件都应该能够满足12kOhm 规格、因为这相当于 RS-485标准中的一个"单位负载"。

    我希望这是清楚的。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大