Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, SN65HVD1782, SN65HVD75
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD1782 主题中讨论的其他部件:SN75176B、 、SN65HVD75
你好
我的客户在 SN75176B 数据表中看到了这一点
"输入阻抗 Ri=12k Ω(最小值)"。
但是 、客户没有找到输入阻抗规格。 SN65HVD75和 SN65HVD1782数据表中的特性。
请告诉我们 SN65HVD75和 SN65HVD1782的输入阻抗 ri。
客户说、Ri=12k Ω 是 DMX 规格、它是重要的选择规格。
最好的农家