This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD23:总线线路的布局阻抗

Guru**** 2766625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698883/sn65hvd23-layout-impedance-for-bus-lines

器件型号:SN65HVD23

团队、

通常、我们需要在末尾具有具有120欧姆阻抗和120欧姆端接电阻器的差分总线线路 但是、如果我们根据布局指南的建议使用分裂终端、它是否仍然是120欧姆差分对? 布线宽度的布线阻抗是多少? 谢谢。

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Allan、
    是的。 使用分裂端接时、总线阻抗应仍然接近120Ohm。 布线宽度取决于电路板结构(材料、层、距离等)。 您可以在任何 EM 焊接中计算它。 如果您有任何疑问、请告诉我。
    此致、
    Hao