请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB320 我的客户正在为 网关项目寻找 type c 解决方案。
其主板基本上具有可接受高达12V 输入的电池充电器。
他需要一个 C 型协商 IC 来与适配器通信,以确保适配器根据 USB C 型标准提供最大5V @ 3A 的电压,并且不会将输入电压增加到9V 以上。
请告诉我哪种 IC 最适合此应用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户正在为 网关项目寻找 type c 解决方案。
其主板基本上具有可接受高达12V 输入的电池充电器。
他需要一个 C 型协商 IC 来与适配器通信,以确保适配器根据 USB C 型标准提供最大5V @ 3A 的电压,并且不会将输入电压增加到9V 以上。
请告诉我哪种 IC 最适合此应用。