This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:类型 C 的器件选择查询

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698705/tusb320-part-selection-query-for-type-c

器件型号:TUSB320

我的客户正在为 网关项目寻找 type c 解决方案。

其主板基本上具有可接受高达12V 输入的电池充电器。

 

 

他需要一个 C 型协商 IC 来与适配器通信,以确保适配器根据 USB C 型标准提供最大5V @ 3A 的电压,并且不会将输入电压增加到9V 以上。

请告诉我哪种 IC 最适合此应用。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreenidhi、

    我们为 UFP 应用提供的唯一 PD 控制器是 TPS6598X 系列器件。 我建议在此应用中使用 TPS65986。 您可以配置器件将协商和请求的电压、从而将系统的最大输入电压限制为9V。

    请告诉我这是否对您有所帮助! 如果是、请单击此选项可解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Adam,
    我与我的客户进行了核对,我们希望 Type C 能够协商最大5V 3A。
    我们不希望 Vbus 上的电压超过5V。
    对于新的更改,下列哪一项是最佳选择?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreenidhi、

    是的、您将需要使用 TPS65986、因为这些器件系列是唯一支持上行端口(UFP)并从源器件接收功率的器件。 它会导致超额、但这正是您需要的。 但是、如果您使用此器件、并且您的客户稍后决定将输入电压提高到9V、他们仍然可以这样做。

    如果您有任何疑问、请告诉我! 如果不是、请单击此选项已解决我的问题