This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:SDA SCL 电压电平压缩

Guru**** 2961970 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695629/tca4311a-sda-scl-volatge-level-compressing

器件型号:TCA4311A
主题中讨论的其他器件:TXS0104E、

您好、技术团队、

我已将上述 IC 用于我的设计、在100kHz 频率下、 电压电平逐渐降低。在 Hz 等较小频率下、电压电平不会降低。我已将 Vcc 和 EN 引脚连接到5V、而 Ready 引脚通过10K 电阻器连接到5V。SCL IN、SDA IN、SCL OUT 和 SDA OUT 引脚。 在参考设计中、它是这样连接的、我也遵循了这个。但是在 SCL 线路的100KHz 频率下、输出电压电平为2.7V。请提供输入以进一步移动。

谢谢、

V.Vishnuprasanth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    听起来、当您降低位持续时间(即通过提高数据速率)时、信号可能没有足够的时间稳定在其稳定状态值、从而显示峰间电平下降。 如果您可以向我们展示该问题的示波器捕获、则我们可以确认这一点。 通常、解决方案是减小总线上的电容(如果可能)或减小上拉电阻值(这有助于加快信号的上升沿)。 您使用的是什么上拉电阻、您是否有总线电容的估算值? 是否可以共享显示 I2C 实现的原理图?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:
    在我的设计中、 我们计划使用机架系统。在此 MCU 中、STM32fXXXX 用于一个机架、TXS0104E 用于 MCU 机架、以便将 I2C 线路的电压电平从3.3V 转换为5V。另一个板包含在 I2C 连接中工作的开关模块、即电压缓冲器 TCA4311A 使用。这两个板通过背板连接。所有布线电容为40pF。使能端被拉至高电平、就绪信号通过10K 电阻器拉至高电平。 输入端和输出端的上拉电阻值为10K。在 输入端和输出端连接 schematicK。附加原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:
    在我的设计中、 我们计划使用机架系统。在此 MCU 中、STM32fXXXX 用于一个机架、TXS0104E 用于 MCU 机架、以便将 I2C 线路的电压电平从3.3V 转换为5V。另一个板包含在 I2C 连接中工作的开关模块、即电压缓冲器 TCA4311A 使用。这两个板通过背板连接。所有布线电容为40pF。使能端被拉至高电平、就绪信号通过10K 电阻器拉至高电平。 输入端和输出端的上拉电阻值为10K。在 输入端和输出端连接 schematicK。附加原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:
    在我的设计中、 我们计划使用机架系统。在此 MCU 中、STM32fXXXX 用于一个机架、TXS0104E 用于 MCU 机架、以便将 I2C 线路的电压电平从3.3V 转换为5V。另一个板包含在 I2C 连接中工作的开关模块、即电压缓冲器 TCA4311A 使用。这两个板通过背板连接。所有布线电容为40pF。使能端被拉至高电平、就绪信号通过10K 电阻器拉至高电平。 输入端和输出端的上拉电阻值为10K。附加了原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishnuprasanth、

    您能否提供您在原始问题中讨论的内容的示波器截图?

    谢谢、

    -Bobby