This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215:TUSB215与特定智能手机型号(如 Nexus 5X)之间 USB 主机运行异常

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697430/tusb215-abnormal-usb-host-operation-between-tusb215-and-particular-smart-phone-model-such-as-nexus-5x

器件型号:TUSB215

您好 E2E 团队。

这是来自 Avnet 的 Jonathan。

我们的一位客户将 TUSB215应用于汽车放大器系统、以补偿传输通道中的信号损失。

如今、他们正在使用 Apple 和 Android 等不同类型的智能手机进行 USB 设备/主机互操作性测试。

无论设备/主机模式如何、大多数智能手机型号的问题都很少。

但当智能手机设置为 USB 接口的主机模式时,它不能与特定的智能手机型号(如“Nexus 5X”)配合使用。

到目前为止的结果表明,当 LPC1825 (应用处理器)被设定为 USB 设备模式和“Nexus 5X”被设定为 USB 主机模式时,这个问题就会出现。

在异常操作的情况 下、TUSB215 VREG 端口会反复切换高电平和低电平。   

请查看下面的测试环境以及 USB 和 VREG 波形、然后让我知道问题的原因。

谢谢。  

1.测试环境。

2.应用原理图。

3.异常和正常 USB 信号波形(VBUS、USB D+、UDB D-、VREG)

-Nexus 5X 的异常情况

-其它智能手机(Nexus 5X 除外)的正常情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonathan、

    由于 HS 电压摆幅过高、器件似乎会进入和退出断开状态。 我建议通过直流/升压和 EQ 引脚或 I2C 寄存器降低直流升压和/或交流增益。