请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB215 您好 E2E 团队。
这是来自 Avnet 的 Jonathan。
我们的一位客户将 TUSB215应用于汽车放大器系统、以补偿传输通道中的信号损失。
如今、他们正在使用 Apple 和 Android 等不同类型的智能手机进行 USB 设备/主机互操作性测试。
无论设备/主机模式如何、大多数智能手机型号的问题都很少。
但当智能手机设置为 USB 接口的主机模式时,它不能与特定的智能手机型号(如“Nexus 5X”)配合使用。
到目前为止的结果表明,当 LPC1825 (应用处理器)被设定为 USB 设备模式和“Nexus 5X”被设定为 USB 主机模式时,这个问题就会出现。
在异常操作的情况 下、TUSB215 VREG 端口会反复切换高电平和低电平。
请查看下面的测试环境以及 USB 和 VREG 波形、然后让我知道问题的原因。
谢谢。
1.测试环境。
2.应用原理图。
3.异常和正常 USB 信号波形(VBUS、USB D+、UDB D-、VREG)
-Nexus 5X 的异常情况
-其它智能手机(Nexus 5X 除外)的正常情况