This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:USB 充电端口控制器

Guru**** 2769255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697502/tps2547-usb-charging-port-controller

器件型号:TPS2547
主题中讨论的其他器件:TPS2549

大家好、

我想在我的新设计中使用 USB 充电端口控制器。

这将使我的系统能够为终端设备(Android 设备/Apple 设备等)充电。 最大充电电流。

您能否在将为我们提供所有(或大多数)现有标准支持的器件上提出建议?

您是否推荐使用 TI TPS2547RTER?

只需添加-我很感兴趣的是独立通用 USB 充电器应用、而不涉及任何 USB 主机。 我认为 TPS2547RTER 可能需要 USB 主机才能正常运行。

请告知不带主机控制器的独立 USB 充电器应用的建议内容。 USB 充电控制器应该能够在无需额外主机或外部设置的情况下处理充电。

请提供建议。

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    对于不兼容的充电模式、TPS2549提供最高电流选项(分压器3)。 您可以将设备配置为由主机控制器控制、或将其硬设置为所需的任何设置。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题