Other Parts Discussed in Thread: TPS2549
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2547 主题中讨论的其他器件:TPS2549
大家好、
我想在我的新设计中使用 USB 充电端口控制器。
这将使我的系统能够为终端设备(Android 设备/Apple 设备等)充电。 最大充电电流。
您能否在将为我们提供所有(或大多数)现有标准支持的器件上提出建议?
您是否推荐使用 TI TPS2547RTER?
只需添加-我很感兴趣的是独立通用 USB 充电器应用、而不涉及任何 USB 主机。 我认为 TPS2547RTER 可能需要 USB 主机才能正常运行。
请告知不带主机控制器的独立 USB 充电器应用的建议内容。 USB 充电控制器应该能够在无需额外主机或外部设置的情况下处理充电。
请提供建议。
谢谢、
Shlomi