This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:用于不同的电源电压连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E-Q1, TRS3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186583/trs3232e-q1-for-different-supply-voltage-connection

器件型号:TRS3232E-Q1
主题中讨论的其他器件: TRS3232

大家好、团队、

 

对于 TRS3232E-Q1、您能否确认以下用例是否正常?

数据表指定了高达25V 的接收器输入电压,因此预计不同的电源(3.3V 和5V)不会有任何问题。 正确吗?

 

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    没关系-两个器 件-即使在不同的电源下-由于电荷泵、通常输出+/-5.4V 电压(每个 TRS3232将要求不同的 C1、C2、C3和 C4值以在不同的电源下达到典型输出)、因此它们将在相同的电压电平下进行通信。

    同样、请注意、所有 RS-232器件必须能够处理总线引脚上高达+/-15V 的输入(RS-232标准)-此器件具有+/-25V 的扩展范围。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Parker Dodson