Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E-Q1, TRS3232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRS3232E-Q1 主题中讨论的其他器件: TRS3232
大家好、团队、
对于 TRS3232E-Q1、您能否确认以下用例是否正常?
数据表指定了高达25V 的接收器输入电压,因此预计不同的电源(3.3V 和5V)不会有任何问题。 正确吗?
谢谢、
Sam Lee