This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:一些问题

Guru**** 2665895 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178026/dp83640-some-issues

器件型号:DP83640

大家好、

我们客户的问题之一、我在下面转发、 您能否提供一些故障排除建议? 我不熟悉以太网、如果翻译中有任何不准确之处、 请 随时 咨询。

问题:

DP83640的同步以太网模式中是否需要外部同步以太网芯片和锁相环电路?

主时钟如何发送时间代码信息、以及当从 时钟启用同步 以太网模式时、它如何接受时间代码信息? 是否有适用于同步以太网的官方参考代码?

还是可以单独使用 DP83840芯片实现同步以太网模式?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    为了了解有关应用的更多信息、客户是否询问1588时间同步?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul、

    很高兴  看到 您 的回复。

    以下是客户反馈:

    我使用 DP83640芯片实现了1588时间同步。 由于需要提高同步精度、我选择使用 DP83640的同步以太网模式、但我没有找到特定的实现方法。

    此致、

    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我认为 DP83640不支持 SyncE。 客户是否可以使用 TI 的其他以太网 PHY?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您能不能查看一下这个问题吗?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul、

    很抱歉没有给您反馈。  

    这位客户在这么多天内没有给我反馈。 我  又问他 ,我在得到答复时会回答你。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢后续行动。 请随时向我发布。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul、

    客户没有回复、我先关闭了帖子。

    感谢您的支持。

    此致、

    Amy