This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:VCCA 和 VCCB 一起被连接至同一3.3V

Guru**** 2529940 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187361/tca9617a-vcca-and-vccb-connected-to-the-same-3-3v-together

器件型号:TCA9617A

大家好、

正如数据表所述、VCCB 应高于 VCCA、但数据表中的图13显示 VCCA 和 VCCB 连接在一起。

那么、我们可以将 VCCA 和 VCCB 连接到同一电源吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是允许的。

    数据表允许 VCCA = VCCB。 如链接问题所示、VCCA 电压升高高达0.5V 是无害的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    这很多都是为了确认 VCCA 和 VCCB 正在使用同一电源。  

    请让我利用这个机会让另一个问题更清晰。  在 TCA9617A 中、它指出"VCCB 应始终高于 VCCA。 即使 器件被禁用、VCCB 也不能低于 VCCA。"  

    但是、正如您在上面所说的、您是否意味 着 VCCA 比 VCCB 高  0.5V  是可以接受的?

    BR、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的陈述得到了简化。 请参阅链接的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门人的回答是正确的。 只要遵循建议的工作电压、TCA9617 (A 和 B)就允许 VCCA=VCCB。  

    先生对0.5V 裕度的响应与 VccA 不应大于 VccB 的原因有关。 在 A 版本中、从 A 侧到 B 侧有一条泄漏路径、要使该泄漏路径实际泄漏、您需要使 VccA 大于 VccB 的阈值电压、0.5V 接近于该值。

    -Bobby