Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, HD3SS3411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212、 HD3SS3411你好
客户需要适用于 PCIe 和 SGMI 的2:1多路复用器解决方案。 我们是否有适合它的解决方案?
在下面的情况下、我们还需要确保多路复用器能否直接接收 SGMII 输入(单端最高1525mV)、在此、我粘贴了如下所示的 SGMII 规格、谢谢。
BR
Patrick