This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持 PCIe 和 SGMII 多路复用器

Guru**** 2539800 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744034/support-pcie-and-sgmii-mux

主题中讨论的其他器件:HD3SS3212HD3SS3411

你好  

      客户需要适用于 PCIe 和 SGMI 的2:1多路复用器解决方案。 我们是否有适合它的解决方案?  

      在下面的情况下、我们还需要确保多路复用器能否直接接收 SGMII 输入(单端最高1525mV)、在此、我粘贴了如下所示的 SGMII 规格、谢谢。

BR

Patrick
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个信号的速度是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCIe 是第3代
    SGMII 为1Gbps
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    是否有上述问题的更新?

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3212应该正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

           您能否确认 SGMII 支持3411、以及根据3412数据表、SGMII 位于支持列表中、因此假设3411应该相同。
      对于3212、客户想知道 B0和 B1上的 XTALK 结果、如果一个是 TX、另一个是 RX。 您是否有测试结果?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    HD3SS3411无源开关多路复用器还与 SGMII 信号兼容。 开关之间的串扰耦合电平(以 dB 为单位)是相同的、无论它们是 Rx 还是 Tx 信号。 最坏的情况是强 Tx 信号与弱 Rx 信号相互作用。

    此致、
    Lee