This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:DS90ub940获取分辨率

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746138/ds90ub940-q1-ds90ub940-get-resolution

器件型号:DS90UB940-Q1

您好!

在 DS90UB940手册中、我找到了以下内容:

8.4.4输入显示时序
DS90UB940-Q1内置了 μ−支持功能、可检测从 FPD-Link III 提取的传入视频格式
数据流并相应地自动生成 CSI-2输出时序参数。 输入视频格式
根据 CEA−861D 规范、检测源自渐进显示分辨率。 视频数据
通过测量内部 VS 和 DE 信号来确定速率和帧速率。

我想知道我是否可以在寄存器的某个位置获取视频数据和帧速率。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ieo、

    但是、我们不能、您可以根据输入计算 CSI-2时钟。 您可以参阅数据表的第8.4节:

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiasho、您好!
    非常感谢您的回答。
    如果我很清楚、我必须先验地知道输入分辨率、如果不是、我必须配置 CSI-2时钟并声明器件与特定分辨率兼容。 我是对的、还是缺少什么?
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ieo、

    是的。 您的 CSI-2时钟取决于您的输入分辨率、因此、要计算您的 CSI 时钟、您需要知道您的输入分辨率。

    最棒的
    Jiashow