请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB940-Q1 您好!
在 DS90UB940手册中、我找到了以下内容:
8.4.4输入显示时序
DS90UB940-Q1内置了 μ−支持功能、可检测从 FPD-Link III 提取的传入视频格式
数据流并相应地自动生成 CSI-2输出时序参数。 输入视频格式
根据 CEA−861D 规范、检测源自渐进显示分辨率。 视频数据
通过测量内部 VS 和 DE 信号来确定速率和帧速率。
我想知道我是否可以在寄存器的某个位置获取视频数据和帧速率。
提前感谢您的帮助。