请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90CR216 您好!
当 f = 25MHz 时、我需要知道 DS90CR216的最小 RSKM。
在 DS 中未找到此信息。 (仅适用于 f =40MHz 和 f = 66MHz 的情况)
我的电缆长度为2 m、参数使我的偏斜达到300 ps。
我是否可以在这些条件下安全工作。
时钟抖动和 ISI 是参数、我没有针对它们的规格。
此致
Zeev Gerber