This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR216:DS90CR216的 RSKM 最小值

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CR216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746541/ds90cr216-rskm-minimum-for-the-ds90cr216

器件型号:DS90CR216

您好!

当 f = 25MHz 时、我需要知道 DS90CR216的最小 RSKM。

在 DS 中未找到此信息。 (仅适用于 f =40MHz 和 f = 66MHz 的情况)

我的电缆长度为2 m、参数使我的偏斜达到300 ps。

我是否可以在这些条件下安全工作。

时钟抖动和 ISI 是参数、我没有针对它们的规格。

此致

Zeev Gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zeev、

    您可以使用本文档第4节中的公式计算 RSKM: www.ti.com/.../snla249.pdf

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 未提供有关使用 f=25MHz 的规格。

    这个答案是无用的。

    我的计算表明、此器件(DS90CR216)具有可用于串行器/解串器的通用应用的概率计时。

    我决定不使用它。

    Zeev Gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zeev、

    我认为答案是足够的。 应用手册 I 链接指出"为了确定最小 RSKM 值、应使用 Tx 脉冲位置和 Rx 选通位置来确定最大工作频率。"

    DS90CR216数据表中提供了这些值。 然后、您可以使用应用手册第5页上的公式1、2和3来计算 RSKM、以确定您的工作频率。 甚至还提供了一些示例来指导您完成计算。

    此致、
    I.K.