主题中讨论的其他器件: HD3SS3212
您好,专家:
我们的客户设计了汽车远程信息处理盒、包括添加了 USB 3.0 STD-A 端口设计、用于连接外部端口测试和调试。
它们使用 来自 C0上 USB 3.0 A 类 SSTx/SSRx 的 HD3SS3212RKSRQ1多路复用器和 B0 和 B1上带有 SoC SSTx/SSRx 的 C1多路复用器进行设计。
您可以帮助查看第2页中随附的原理图 HD3SS3212-Q1是否支持 该应用?
交流去耦电容是否足够放在 SSTx 和 SoC SSTx 的 A 型连接器上,或者是否需要在 SSTx 和 SSTRx 上放置交流去耦电容?
非常感谢
e2e.ti.com/.../Heron_5F00_P1_5F00_TI_5F00_USB-SW_5F00_221219.pdf