This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:HD3SS3212RKSRQ1

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212-Q1, HD3SS3212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181681/hd3ss3212-q1-hd3ss3212rksrq1

器件型号:HD3SS3212-Q1
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212

您好,专家:

 我们的客户设计了汽车远程信息处理盒、包括添加了 USB 3.0 STD-A 端口设计、用于连接外部端口测试和调试。

它们使用 来自 C0上 USB 3.0 A 类 SSTx/SSRx 的 HD3SS3212RKSRQ1多路复用器和 B0  和 B1上带有 SoC SSTx/SSRx 的 C1多路复用器进行设计。

您可以帮助查看第2页中随附的原理图 HD3SS3212-Q1是否支持 该应用?  

交流去耦电容是否足够放在 SSTx 和 SoC SSTx 的 A 型连接器上,或者是否需要在 SSTx 和 SSTRx 上放置交流去耦电容?  

非常感谢   

e2e.ti.com/.../Heron_5F00_P1_5F00_TI_5F00_USB-SW_5F00_221219.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B 端口是 Type-A 连接器。

    C 端口是 SOC

    连接到什么端口?

    TX 的一侧只需要交流电容、因此可以移除 CAP2105/2106。

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

      端口连接到 Quectel 5G SoC USB 3.0接口。

     如何移除端口 CAP2107和 CAP2108、因为 Tx 侧已经有位置了。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将交流电容放在 TX 通道的一侧、端口或 B/C 端口上。

    稳压器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

      感谢您的建议。 让我再次更新 附件上的客户设计 HD3SS3212-Q1原理图。  

    下面是应用方框图:  

    应用程序: USB3.0

     AG550Q:主机  

    AG215S:器件

    USB Type A 连接到笔记本电脑:设备

    您能否仔细检查原理图设计是否有任何建议? 谢谢你

    e2e.ti.com/.../Heron_5F00_P1_5F00_TI_5F00_USB-SW_5F00_230103.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    联合布局的目的是什么? USB TX 通道需要交流电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

     它只是为测试预留空间。 我将更新、将交流电容放置在两个 Tx 侧。  

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊:

      仅在多路复用器的一侧需要交流电容。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

      感谢您的建议。 这是客户提供的最新原理图更新。  

    主要的高速 USB 信号通信来自 USB Type A 端口。 AG215S 仅保留。 进行调试。 AG550Q 为主机。

    电路原理图 CAP2109。 CAP2110、CAP2105、CAP2106为 NC。 (HD3SS3212 B0和 B1为 NC)。

    C0和 C1是有源信号 USB Type A 3.0协议。 请帮您仔细检查原理图是否有 任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,原理图是附件.e2e.ti.com/.../4848.Heron_5F00_P1_5F00_TI_5F00_USB-SW_5F00_230103.pdf

    e2e.ti.com/.../4848.Heron_5F00_P1_5F00_TI_5F00_USB-SW_5F00_230103.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果您想进行联合布局、 请在 AP 侧执行此操作,因为它将导致残桩。

    此致

    Brian